10.03.2018 12:24 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Möchte hier auch mal mein ein fertiges Projekt vorstellen. Es handelt sich um eine Heizungsregelung ( Witterungsgeführt) mit Holzofen, BHKW, Ölbrenner, Wärmepumpe die Wärmeverbraucher bestehen aus Warmwasserspeicher, zwei Heizkörperkreisläufen und zwei Fußbodenheizkreisläufen. Der Pufferspeicher wird von einem Holzofen bzw. BHKW gespeist, der Ölbrenner dient als Reserve und die Wärmpumpe ist nur im Sommer fürs Warmwasser zuständig. In der Zip-Datei ist ein Dokument mit einer Erklärung der Funktion der Steuerung, außerdem ein Anlagenschema und natürlich das Programm. Die Steuerung Funktioniert nun seit 25.Mai 2017 Fehlerfrei, hier und da habe ich mal was an den Einstellungen verändert oder angepasst, bin aber mit der LOGO voll zufrieden! DateianhangHeizung.zip (412 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Claasfahrer am: 10.03.2018 12:28:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
07.11.2018 06:51 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Hallo zusammen, Netzwerkprojekt Haussteuerung 7 Logos (7er und 8er) Grüße, Noodles |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.12.2019 14:15 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Und noch ein Thread, den ich hier ergänzen möchte aufgrund der Vollständigkeit: Motorrad Griffheizung Sitzheizung Kettenüberwachung und Öler Grüße, die Nudel |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf