09.05.2018 21:51 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallöchen, ich muss noch mal dazwischen funken, da mein Windrad mal was anzeigt und mal nicht, habe ich noch mal in die Programmierung geguckt, also irgendwie ist da der Wurm drin, mit irgendwas muss ich mir da wohl was zerschossen haben, oder es war die Software die irgendwelche Werte verändert hat, da ich nämlich den PC neu installieren musste und die Software somit auch und die CD vom Starterkit ist irgendwie auf Abwegen und so musste ich die aus dem Internet runter laden und da weiß ich nicht genau ob die anders ist. Ich habe mal die originale Programmierung angehängt die ixo65 vor Zeiten geschrieben hat, denn genau so ist sie bei mir im Einsatz, aber irgendwie habe ich da Geschwindigkeiten jenseits von 3000 km/h. Ich könnte das zwar am Eingang verändern, aber ich bin mir jetzt unsicher ob das so richtig wäre. Gruß Alex DateianhangUmrechnung_Impulse_in_Wingeschwindigkeit_(0BA8.Standard).lsc.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf