07.05.2015 21:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 33997 Bewertung: (4226) |
Hier kannst du dir das Handbuch zum Modul downloaden. https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/42360167?c=20777842443&t=1&s=EIB&pnid=13617&lc=de-DE |
08.05.2015 19:59 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, das Logomodul stellt alle Ein- und Ausgänge auf dem KNX-Bus zur Verfügung, die im Maximalausbau einer Logo 0ba7 möglich sind. Die Eingänge die Hardwaremäßig an der Logo vorhanden sind, können in der Parametrierung des KNX-Moduls deaktiviert werden und sind dann nur als Hardwareeingänge möglich oder eben nicht. Werden sie nicht deaktiviert sind diese bei Ausgängen auf dem KNX-Bus und hardwaremäßig vorhanden. Bei den Eingängen sind diese dann oder verknüpft. Ob eine solche Nutzung sinnvoll ist, hängt von der Anwendung ab. Ich würde Hardwaremäßig verwendete Eingänge nicht gleichzeitig im KNX verknüpfen. Ich nutze nur einen Ausgang an meiner KNX-Logo Hardwaremäßig, diesen Ausgang sende ich aber auch gleichzeitig auf den KNX, und kann so z.B. mittloggen wann der Ausgang geschaltet hat, bzw. die Schaltinformation zusätzlich auch auf dem KNX nutzen. Parametriert und in den KNX-Bus eingebunden wird das KNX-Logomodul wie jedes KNX-Gerät mit der Parametriersoftware ETS. Dort wird auch jeder ein- und Ausgang parametriert. Auch kann man z.B. die Uhrzeit über den KNX-Bus an die Logo senden usw. Beim KNX spricht man nicht von Strängen, sondern von Linien. Das Logomodul lässt sich nur in eine Linie einbinden, was aber ausreicht, da man bei KNX Linien- und Bereichsübergreifend kommunizieren kann. Der KNX ist aufgeteilt in 15 Bereiche mit jeweils 15 Linien und 256 Teilnehmern pro Linie das entspricht 61455 Busteilnehmern. Das reicht auch für die größten Gebäude auf dieser Erde völlig aus. Jedes KNX Gerät brauch eine Geräteadresse (PA) die ebenfalls mit der ETS einmalig programmiert wird. Auch die Ein- / Ausgänge der einzelnen Teilnemer werden mit der ETS verknüpft und dann auf die einzelnen Teilnehmer (über den KNX-Bus) übertragen. Alle Geräte im Bus lassen sich von einer Stelle aus Programmieren, nachdem sie eine Geräteadresse (PA) erhalten haben. Für die Programmierung der PA (Physikalischen Adresse) ist es nötig einmalig die an jedem Gerät vorhandene Programmiertaste zu betätigen und anschließend die Adresse mit der ETS zu vergeben. Da jedes KNX-Gerät eine eigene Intelligenz hat, kommt der KNX-Bus ohne Zentrale Steuerungen aus. Das ganze finde ich alles so genial, das ich mir ein leben ohne KNX einfach nicht mehr vorstellen kann. Ich hoffe das Siemens endlich das KNX-Modul für die 0ba8 herausbringt, damit ich mir die "neue" Logo endlich auch kaufen kann. Um KNX näher kennen zu lernen, empfehle ich auch http://knx-user-forum.de/ |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.05.2015 21:58 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, die ETS ist leider nicht umsonst. Wohl aber die sogenannten Produktdatenbanken, die man für jedes Gerät, dass man in der ETS nutzen möchte dort importieren muss. Die Produktdatenbank bringt den Gerätespezifischen Parametrierdialog zum jeweiligen Gerät. Was die ETS kostet hängt davon ab, wieviele Geräte Du nutzen möchtest. Es gibt eingeschränkte Versionen. Die Uneingeschränkte Version kostet 1000 EUR. Es gibt aber einen etwas umständlichen Trick, mit dem lässt sich ein Projekt in mehrere Teile aufteilen. Mann könnte dann sogar die kostenlose Demoversion (ich glaube beschränkt auf drei Geräte) nutzen. Was ebenfalls noch an Hardware benötigt wird ist ein KNX-Spannungsversorgung und ein Programmierschnitstelle. Es gibt RS232, USB und LAN Schnittstellen. Wie immer bei KNX kann man sich jedes Gerät von dem Hersteller aussuchen was für einen das günstigste ist. Alle KNX Hersteller sind kombinierbar. Die meisten KNX-Geräte werden übrigens direkt über den Bus mit Spannung versorgt. Die Parametrierung ist genauso einfach wie das Programmieren einer Logo, auch wenn völlig anders. Wenn Du herumprobieren möchtest, kannst Du hier die ETS4 herunterladen: http://www.eibkalk.at/2013/index.php/download-kostenschaetzung/category/77-ets4?download=946:ets4 Aktuell ist die ETS5, aber dafür habe ich keinen Link. Dann Brauchst Du noch die Produktdatenbank des Logomoduls: Nun musst Du Dir noch überlegen welche weiteren Teilnehmer du auf deinem Bus haben möchtest und von dem jeweiligen Hersteller die zum Produkt passende Datenbank herunterladen.... |
22.07.2015 10:53 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
|
Folgen Sie uns auf