16.05.2016 07:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Hier noch das Beispiel.
DateianhangFüllstandmessung_Zisterne.zip (164 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2016 12:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Na der Anschluß ist doch klar beschrieben mit Masse und Spannungsausgang. |
16.05.2016 12:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Ja, und wo war jetzt dein Problem? Das der User aus Unsicherheit nachfragt? Oder das ich dies zusätzlich erklärt habe? Verstehe den Sinn deines Beitrags nicht.... Da hast du recht, da habe ich nicht aufgepasst. Hier ist die korrigierte Version. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_V2.zip (121 Downloads) |
Folgen Sie uns auf