07.02.2012 19:13 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
ist vieleicht nicht optimal, aber man kanns ja ausbauen.
DateianhangSchaltplan1.zip (178 Downloads) |
07.02.2012 19:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Kann es sein das du danach schon im TF gefragt hast!? Da es ja auch anderen helfen soll, hier mal die Lösung dazu. 1 - 4 mal tasten = Lampe 1 - 4 ein/aus 5 mal tasten = alles an 6 mal tasten = alles aus DateianhangLampentaster2.zip (223 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
07.02.2012 21:24 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ja hab ich danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.05.2013 01:27 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Hat mir sehr geholfen. |
24.02.2015 16:05 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Es geht sogar etwas bedienungsfreundlicher: 1 - 4 mal tasten = Lampe 1 - 4 ein/aus Schöne Grüsse. DateianhangTasterschaltung 1T-4L.rar (130 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
22.02.2016 10:30 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Hicki wurde in ein separates Thema mit dem Titel Tasterschaltung für 2 Motoren gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf