09.05.2014 18:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wie 190B schon beschrieben hat, mußt du die einzelnen Programme in einem zusammenfügen. Da du in jedem der einzelnen Programme aber sicher immer die gleichen Ausgänge genutzt hast, würde die Softwre beim Einfügen des nächsten Programms die dortigen Ausgänge fortschreiben, so das nach den dritten oder vierten Programmteil die Gesamtzahl von 16 Ausgängen erreicht ist. Du mußt also die einzelnen Ausgangssignale per OR zusammenfassen und auf den Ausgang führen. Dort wo du im Programm das High-Signal hast, mußt du jetzt entweder ein Eingangssignal oder eine andere Bedingung anhängen, damit immer nur ein Programm abgearbeitet wird. Alles verstanden? Falls nicht, siehe Anhang! Ist der Schalter an I1 offen, wird Programm 1 abgearbeitet und bei geschlossenem Schalter dann Programm 2! DateianhangProgrammumschalter.zip (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.05.2014 18:26 |
|
09.05.2014 18:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Willst du, oder mußt du auf Schalter verzichten? Du kannst die einzelnen Programme auch mit den Cursortasten umschalten! Geht es nur um die Schaltzeiten, so lassen die sich auch anders umschalten. Per Analog-MUX, Tastenvarianten und Verweis lassen sich unterschiedliche Zeiten an die Schaltglieder übergeben! DateianhangProgrammumschalter2.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.05.2014 18:30 |
|
09.05.2014 18:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ohne externe Taster/Schalter kannst unterschiedliche "Programme" bzw. Programmteile nicht anwählen. |
09.05.2014 18:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Aber sicher. |
09.05.2014 18:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Bitte aber mit genauer Angabe wie die Auswahl erfolgen soll!? Also ext. Taster, Cursorttaster usw.! |
09.05.2014 18:44 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Hier kommen die einzelnen Ampelschaltungen in einer ZIP-Datei. DateianhangLOGO fertig.zip (93 Downloads) |
09.05.2014 18:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang nur mal ein Ansatz. Sollte das so sein, kann ich oder 190B den Rest auch noch anfügen! DateianhangKompination Ampelprogi.zip (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.05.2014 20:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal die Kompi aus allen 11 Programmen. Die Zählerwerte und Beschriftungen mußt du noch anpassen, da ich die Ampelschaltung immer nur kopiert habe, um Aufwand zu sparen. In die Textbausteine kannst du Programmbeschreibungen eintragen, die dann entsprechend dem aufgerufenen Programm angezeigt werden! DateianhangAmpelkompi.zip (129 Downloads) |
09.05.2014 20:39 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Mist, es läuft nicht auf der 0BA4: B022 [Meldetext]: RTF-Format wird nicht unterstützt. Minimum 0BA6. |
Folgen Sie uns auf