09.05.2014 20:49 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Außerdem stellt die 0BA4 nur 10 Textboxen zur Verfügung. |
10.05.2014 10:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo und guten Morgen! Andere haben Sex im Bett und ich gute Ideen! Im Anhang eine Lösung die ohne ext. Schalter auskommt. Ich nutze hier den M8 (Anlaufmerker) um bei jedem Neustart die Zähler um 1 zu erhöhen. Ist der zehnte Baustein erreicht, so wird ein Stromstoßrelais umgeschaltet und die Zähler werden rückwärts gezählt. Ist wieder Baustein 1 erreicht wird das Relais wiede resetet und das Spiel geht von vorn los! Das funzt bei Netz Ein o. bei Stop/Start der Logo über die Tasten! Mir ist aber immer noch nicht klar, warum es keine ext. Taster geben kann, soll, darf!? PS: Sex hab ich natürlich auch im Bett! DateianhangAmpelkompi5.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 10.05.2014 10:24 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.05.2014 10:28 |
|
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das kann jeder behaupten.... |
Folgen Sie uns auf