03.11.2014 11:33 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mit dem Thema habe ich mich nur peripher beschäftigt. Schau Dir mal dieses Thema an. /tf/WW/de/Posts/108224 Und ansonsten die Suche benutzen. |
06.11.2014 19:45 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Die Solltemperatur kannst du auch mit Tastern verstellen, die Anzeige hast du auf dem Display. Ich hab das mal mit externen Tastern gezeichnet, geht auch mit den Displaytasten. Für die Fühler ist es natürlich am Einfachsten, wenn du gleich wlche mit 0-10V benutzt. wenn du bei ebay mal schaust, und nach PT100 0-10V suchst, findest du welche in verschiedenen Bauformen und Temperaturbereichen. evtl. gibt es dor auch sowas für Luftfeuchte. DateianhangHeizungssteuerung.zip (162 Downloads) |
07.11.2014 08:40 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hey e-bastler, vielen Dank dir für dein Schaltschema. So etwas ähnliches habe ich auch schon realisiert. Allerdings stellt sich bei mir noch eine Frage. Geplante Steuerungskomponenten: - LOGO!8 12/14 RCEo - LOGO!8 TDE Und zwar würde ich gerne über das Display meine Sollwerte vorgeben. Per Tastendruck auf F2 und F3 wird der Sollwert erhöht bzw gesenkt. Mit Tastendruck auf F1 wird die Anwendung gestartet (Heizung über PI-Regler mit PWM angesteuert). Bei Tastendruck den Sollwert zu erhöhen und erniedrigen funktioniert schonmal super. Allerdings kann ich damit momentan nur einen Sollwert vorgeben, z.B Temperatur. Ich würde aber gerne zuerst die Temperatur einstellen, dann mit Enter oder F4 bestätigen und dann die Feuchte einstellen. Ist das möglich? Über einen Tipp oder ein helfendes Bild würde ich mich freuen! :) (Hab momentan nur die Demoversion von Soft comfort 8 und kann deswegen keine verweise erstellen also nicht wundern, aber es geht ja nur um das Prinzip ;) ) Gruß Mirko DateianhangDisplay_Sollwertvorgabe.zip (131 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mirko92 am: 07.11.2014 08:41 |
|
07.11.2014 15:54 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Enter ist schwierig, die Ok Taste kann man nicht verwenden. Menues umschalten ist aber nicht das Problem In dem Beispiel schaltest du mit F2 die Menues nacheinander durch und kannst dann mit F3 und F4 den zugehörigen Wert ändern. Übrigens kannst du bei der 8er Logo auch auf das Textdisplay verzichten. Wenn du Netzwerk und Wlan hast, reicht ein Tablet oder PC wenn du im Meldetext den Webserver aktivierst. DateianhangMenuewechsel.zip (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf