20.06.2013 13:24 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, mein Name ist Patrick und ich bin hier über die Astro-Schaltung gestolpert. Ich besitze eine 0BA6 Standard und versuche die im Anhang befindliche Schaltung zum laufen zu bringen. Leider funktioniert dies weder in der Praxis noch in der Simulation, kann mir evtl jemand weiterhelfen den ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mit den andern Zeitschaltuhren möchte ich nur vor dem Sonnenaufgang den Ausgang abschalten. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Patrick DateianhangAstro 20.06.2013.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 25.06.2013 09:21Überschrift geändert nach splitten von /tf/WW/de/Posts/30875#top |
|
23.06.2013 22:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Pyro1983, mal abgesehen davon, dass deine Schaltung auf meinem Entwurf aus dem Beitrag basiert, solltest du mal beschreiben, was deiner Meinung nach nicht funktioniert... Als erstes musst du die Schaltung initialisieren, d. h. du musst mit C4 den aktuellen Tag einstellen (d. h. die Nummer des Tages). Ggf. ist dann noch zu prüfen, ob die Umschaltung Winter-/Sommer-Zeit korrekt ist...Dann sollte die Schaltung korrekt arbeiten? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.06.2013 21:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Motmonti, m.E. mach die von dir genannte Verbindung keinen Sinn, denn der Ausgang des ODER B067 ist dann stets = "1" - dazu ist keine Astro-Uhr erforderlich... Hallo Pyro1983, a) zunächst sollten die daten "Datum", "Tages-Nr." und 2MEZ" bzw. "MESZ" zueinander passen (in der realen LOGO! und in der Simu). In der Sumu kann man nach deren Start Datum und Uhrzeit setzen. b) Die Tages-.Nr. kann z. B. mit EXCEL über die Formel "=HEUTE()-DATUM(JAHR(HEUTE());1;0)" in einer Tabellenblatt-Zelle berechnet werden. Auch im Internet findet man entsprechende Tabellen, z. B. http://www.kalender-365.eu/tag-nummern/2013.html c) Die Schaltung erfordert ein korrektes zeitliches "Ablaufen". Deshalb sollte (real und in der Simu) ein Zeitpunkt gewählt werden, der kurz von einem der Schaltpunkte der Schaltuhr B019 liegt. Dann darf der zeitliche Ablauf nicht mehr unterbrochen werden. ...dann läuft die Astro-Uhr wie angegeben...und alles weitere steuert dann dein Schaltungsteil... Ich hoffe dies löst deine Fragen? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.05.2014 21:55 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Neue Frage wurde in neues Thema gesplittet: Zeitproblem bei Astro-Uhr mit 0BA6 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf