14.06.2009 13:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ing24h, ich wollte mit meinem Beitrag/Vorschlag vom 12.06.2009 gerade NICHT ausdrücken, dass eine Umsetzung der dynamischen Sonnenaufgangs- und/oder Sonnenuntergangs für eine Rolloschaltung zwangsweise sehr umfangreich oder unmöglich ist/erscheint. Im Gegenteil bin ich überzeugt, dass wenn man/ich sich mal die von dir zusammengetragenen Berechnungen (abhängig vom Standort; deine Beiträge vom 10. und 11.06.2009) (grafisch) ansehen könnte, sich ggf. eine akzeptabele Lösung für die Rolladensteuerung erarbeiten ließe! Derzeit habe ich jedoch keine Zeit und Gelegenheit mir die dazu erforderlichen Daten/Gleichungen zu erarbeiten/zubeschaffen und in EXCEL umzusetzen! Mfg Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
16.06.2009 04:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Da wären wir wieder beim "Dämmerungsschalter", welchen ja Ring24 nicht einsetzen möchte... Vermutlich wegen den Installationsaufwand. |
17.06.2009 00:34 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo, @Nachbar, wenn jemand seine Wohnung, wie ich, verwüstet um Rolladen mit einer Logo zu steuern dann lag sowieso alles schon in Schutt und Asche, dabei wurden natürlich mehr Leitungen verlegt als benötigt wurden um eine gewisse Reserve zu haben. Da der Trend, wie jetzt bei dir zur Zweitlogo geht überlege ich mir das auch noch. Die 0BA5 ist jetzt mit 130 Blöcken am Ende und einen Garten habe ich auch noch zur Verfügung. @Rene_10r, man muss das mit der Logo auch mal sportlich sehen, und wenn da noch was geht... Sehe bei dir jetzt ein schickes Bild mit einer Kugel, hast du dich jetzt etwa dem Thema Logo und Mondlicht angenommen? Aber nun zum eigentlichen Thema. Habe es Dank Hilfe von Betel und jmmj in anderen Beiträgen nun hinbekommen mit wenigen Blöcken eine übers Jahr lineare Anpassung an die Schaltzeit in die letzen freien Blöcke meiner Logo hineinzubekommen. Hierfür nochmals vielen Dank. Grundlage war die Seite: http://mb71.mb.fh-osnabrueck.de/PV-Anlage/sunrise/sunrise-alt.html#back auf der man zahlreiche Infos findet und die benötigten Zeiten von Aachen bis Zwickau berechnen kann. Bei mir war der nächste Standort Bochum und ich komme beim Sonnenuntergang auf eine tägliche Schaltzeitdifferenz von 87 Sekunden. Nun kam der nächste Knackpunkt, bei allen Blöcken die in der Logo per Verweis zeitlich was schalten können hört das bei 100 Minuten auf. merkt man erst mal nicht weil man ja den Verweis und dann Minuten und Sekunden einstellen kann und alles funktioniert bis man merkt das keine Veränderung mehr stattfindet. Man nehme also Minuten und rechnet in diesem Fall, 87 Sekunden = 1,45 Minuten. Schon kommen erste Rundungsdifferenzen. Zwei mal 1,45 werden als 3 Minuten angezeigt usw. Kompensiert sich zwar übers Jahr und kommt bei meiner Anwendung eh nicht auf einige Minuten an, wäre aber auch eine Anregung an die, wie hier immer gesagt wird, mitlesende Entwicklungsabteilung. Warum man hierbei im Sekunden und Minutenbereich 99 statt 60 einstellen kann bleibt mier auch ein Rätsel. Ist irgendwo auf der Welt die Zeit metrisch? Habe mal das vorläufige Ergebnis angehängt. Die grösste Schaltdifferenz liegt bei ca. 24 Minuten zum realen Sonnenuntergang und zum Jahreszeitenwechsel passt es immer genau. Das ganze lässt sich mit mehr Blöcken um Sonnenaufgang erweitern oder wie Betel es richtig angemerkt hat, müssten mehr oder weniger steile Kurven eingearbeitet werden. Für meinen Zweck aber ausreichend. MfG. ring24h DateianhangSonnenuntergang_Test_001.zip (302 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
18.06.2009 15:45 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Was macht man mit so einem 0 Block? |
21.06.2009 02:03 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
auch interessant: http://de.wikipedia.org/wiki/Jahreszeit Mfg. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
21.06.2009 18:41 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, ich habe mal auf Basis deiner Schaltung, der EXCEL-Daten und meiner Tastereingabe-Schaltung einen Schaltungsentwurf erstellt, der im Grundsatz ähnlich arbeitet wie deiner, jedoch verschiedene Vorteile hat: - weniger Blöcke werden benötigt (und m. E. eine insgesamt "geradlinigere" Schaltung) - Taster-Eingabebereich auf 1 bis 365 Tage (des aktuellen Jahres) begrenzt (Achtung: dann Beginn von1 wegen Einbindung der Automatik der ASTRO-Uhr) Aber Achtung: Die Cursortasten können die Repeat-Funktion NICHT nutzen! - automatische Berücksichtigung des Bezugstages 22. Dezember - präzisierte Berechnung der Korrektur der Schaltzeit durch zwei separate Geradengleichungen (Hinweis: Die größten Fehler zum Realverlauf des SU werden in denBereichen um den 182 und den 350 Tag auftreten.) Eine Anpassung an andere ORTE muss nun über die Daten in der EXCEL-Tabelle erfolgen. Diese ergeben dann andere Koeffizienten der Geradengleichungen (als Näherung des Realverlaufes) und diese müssen dann in den dafür vorgesehenen Analogverstärkern geändert werden! MfG Betel DateianhangDEMO_Sonnenuntergang_mit Tageseingabe_per_Taster.zip (320 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf