21.01.2011 08:13 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Asterix, danke für die Tipps. Ich habe aber noch ein paar Fragen zu Deinen Antworten.
Das verstehe ich nicht. Ein Multiclient ist für mich ein Client mit eigenem Projekt, der die Sicht auf mehere Server hat. Wenn der Web-Server lokal auf dem Multiclient installiert worden ist, wo schalten denn dann die Thin-Clients hin um, wenn der Multiclient ausgeschaltet wird ?
Was genau meinst Du mit TerminalSession ? Ist das ein gemapptes Laufwerk vom Server auf dem Thin -Client. In diesem Laufwerk dann die EXE - Datei der Fremdapplikation, die ich dann per Doppelklick auf dem Thin - Client starte ? Oder wie ist es gemeint ? Kann man auf den Siemens Thin - Clients ein Laufwerk mappen, Oder sind die so konfiguriert, dass nur eine Fernbedienung von WinCC möglich ist. Zum Beispiel diese hier.
|
Folgen Sie uns auf