20.07.2009 17:59 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde Ich benötige eine Auswertung für einen Drehencoder zum Positionieren eines Bauteils. Die Winkelauflösung sollte Gradgenau oder besser erfolgen. Im Moment benutze ich als Drehgeber einen Schrittmotor mit anschliessender Comperatorschaltung, welcher saubere Rechteckimpulse liefert. 50 I/U. Nun Mein Problem wenn ich langsam mit der Hand drehe funktioniert das Ganze wunderbar. jedoch bei schnellerer Umdrehung ca 1U/s verliert die Logo Impulse. Benutzte Logo AC/DC 24V RC 0BA5 ( kann es sein, das diese keine schnellen Eingänge Hat?).Hab die Antwort in der Dokumentation gefunden. Hat leider keine schnellen Eingänge. 2. Problem. ist es möglich, den Zählerstand mit Dezimalstellen Im Display anzuzeigen? Wahl des Drehgebers 360 I/U oder 3600I/U
DateianhangForum Drehwinkel.lsc.zip (261 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Halfmoon am: 21.07.2009 01:48Zuletzt bearbeitet von: Halfmoon am: 20.07.2009 19:27 |
|
21.07.2009 22:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Halfmoon, also bezüglich geeigneter Konzepte und Schaltungen zur Impulsgeberauswertung mit einem bze. zwei Kanälen solltest du mal meine Schaltungssammlung zu Rate ziehen: "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" Wie das dann in einer Schaltung realisiert werden kann, hängt natürlich von deinen Randbedingungen und Vorgaben z. B. zur Auswertung und Anzeige ab. Erste Eindrücke (ein Kanal) vermittelt z. B. folgender Beitrag: "Drehzahlmessung" zur Auswertung von zwei Kanälen je Impulsgeber findest du Schaltungen und Infos unter: Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ? MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf