20.01.2009 04:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hab dir mal nen PN geschickt, sonst schweifen wir hier vom Thema ab. |
20.01.2009 12:35 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
@Tester100, wie Nachbar schon geschrieben hat , wird die Verbindung vom COM-Server zur Logo mit dem Datenkabel realisiert. Zur Einstellung des COM-Server kann ich Dir nicht im Detail erläutern, da hat mich ein Freund tatkräftig unterstützt, der da 100% fit ist (ich habe da nicht so viel Ahnung!). Er hat die IP-Adresse im COM-Server eingestellt, und die Serielle RS232 Schnittstelle zur Logo hin parametrisiert (Siehe Anhang PDF unter 2.2 Vergabe der IP…). In der Software muss dann die IP-Adresse und die von der Logo verwendete COM-Schnittstelle eingetragen werden. Ich hoffe Dir geholfen zu haben. @ Nachbar, die Trägheit meiner Temperaturerfassung spielt bei mir keine Rolle, da meine Fußbodenheizung ca. 2-3 Stunden verzögert. Gruß Tom DateianhangWUT_58621_ComServer.pdf (122 Downloads) |
28.01.2009 20:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hier ist mal nen Link zum Hersteller. Nennt sich INSYS Ethernet 5.1 Hoffentlich kommt es bald mal.... |
Folgen Sie uns auf