27.07.2014 07:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier Version 6.
DateianhangVliesfiltersteuerung_6.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.07.2014 10:31 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Danke Jetzt ist das Programm perfekt da fällt sogar mir nochts mehr ein Danke für deine Hilfe. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.11.2014 12:20 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Hab' Dir mal 'nen Taster reingefriemelt, der den Timer B008 neu startet. (Gibt aber sicher bessere Lösungen. Hab' mir nur nicht die genaue Funktion der ganzen Steuerung angesehen bzw. nicht den kompletten Thread dazu gelesen.) PS: Du könntest sicher die Reset-Funktion für den Timer B008 auch mit auf den EIN-/AUS-Taster für die Freigabe Pumpe/Vlies führen. Hab' das mal als Variante mit ins zip gepackt.
DateianhangVliesfiltersteuerung_7.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 23.11.2014 13:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf