29.06.2019 02:13 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Hallo Scorp, Wie kommst Du den auf eine Mindeststrom bei den Logo-Relais' von 100mA ?; Auf einen Dauerstrom von 10A bei 240V AC/DC ??; Und der Einschaltstrom bei max. 30A ??? In der Logo sind Relais des Typs "V23061-A1004-A302-X114". Ein Starkstrom-Schütze ist z.b. "3rt10171bb41" Im Anhang mal ein paar Datenblätter. Für allinforhim empfehle ich zwei Installations-Relais "ABB E297-16-11/230, was er neben der Logo in der UV einsetzen kann. Außerdem hätte er auch eine elek. Verriegelung. (FIN) mfG DateianhangDatenblätter.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/29/2019 02:49:33 |
|
29.06.2019 08:38 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich entnehme die technischen Daten üblicherweise dem Systemhandbuch der Logo, solltest du vielleicht mal reinschauen. Selbst bei den technischen Daten der Basismodule wird ein Schaltvermögen von 10A für ohmsche Last angegeben, siehe hier Systemhandbuch findest du hier Deine Datenblätter sind ja gut und schön, aber laut Systemhandbuch sind im Basismodul und in den Erweiterungsmodulen verschiedene Relais' verbaut. Wenn du deine Logoteile schon zerlegst, dann vergleiche die doch mal miteinander und verallgemeinere nicht einfach deine Erkenntnisse aus ein- oder mehrmaliger Gehäuseöffnung auf alle Module. Ich halte es schon für sehr gewagt, den Leuten hier zu suggerieren, dass deine Erkenntnisse und Definitionen allgemeingültig sind. Wann ist denn ein Relais ein Lastrelais und wann ist ein Schütz ein Starkstrom-Schütz ? Beantworte dir die Fragen einfach selber, ich kenne die Antworten bereits. Und damit ist das Thema für mich erledigt. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf