15.04.2008 10:07 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Glarus, ich habe hier einen Link für dich gefunden indem ein Anschlussbild gezeichnet ist. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28823674 Hier sind alle AM2 Baugruppen aufgeführt. Auf der Seite 2 des PDF-Dokuments findest du das Schaltbild für den PT100. (Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte) Hoffe, dass es dir weiterhilft. Viele Grüße Patrick Hehl |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 15.04.2008 10:10 |
|
16.04.2008 23:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, hier ergänzende Infos: Ja du kannst einen PT-100 Sensor mit dem Messbereich 0 °C bis 100 °C an das LOGO!-Zusatzmodul direkt anschließen (2- oder 3-Leiter). Da das Modul einen Messbereich von -50 °C bis 200 °C hat und diesen auf LOGO-interne Werte von 0 bis 1000 abbildet, ergibt sich eine Auflösung von 0,25 °C auch in deinem Messbereich. Wie du diesen Sensor dann in einer LOGO!-Schaltung am besten auswertest findest du unter witterungsgeführte Mischersteuerung - Ausführung ohne Bus mit meinem Beitrag vom 17.11.2007 (Ausführungen zur Verwendung und Skalierung von PT100 am Siemens-Modul !) Ergänzende Infos z. B. unter Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung) im Dateianhang und unter Messbereichserweiterung AM2 PT100 MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 18.04.2008 20:23==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.04.2008 08:56 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Dieser Beitrag wurde von mir gelöscht, da er für die Problemlösung irrelevant war! |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 18.04.2008 11:44 |
|
17.04.2008 21:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Dieser Beitrag wurde von mir gelöscht, MfG |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 18.04.2008 20:24==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf