15.04.2015 10:34 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
So einen Fall hatte ich auch schon, bisher aber auch einmalig....kein Bediener dran gewesen, etc. unerklärlich Allerdings konnte ich das Programm wieder neu erstellen. Im Grunde gehört zu einer ordentlichen Dokumentation auch ein Datenträger mit min. dem Logo-Programm. Oder eben das Logo-Programm ausgedruckt. Ob einem, beim Kauf einer Maschine, auch das Programm in der Steuerung "gehört" ist sicher bissl wackelig. Bei den S7-Steuerungen gibt es z.B. einen Know-How-Schutz.... verhindert, das jemand das Programm auslesen kann um solch eine Maschine selbst bauen zu können, etc. Eine Möglichkeit gibt es, was für eine Logo ist es denn? Für den Fall, es ist noch eine 6er oder kleiner, dann könnte die Firma euch ein Speichermodul mit dem Programm zusenden. Dies kann dann einfach auf die Logo übertragen werden. |
Versuch macht kluch .... |
|
15.04.2015 10:41 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 02.01.2021 Beiträge: 46 Bewertung:
|
... und ab 7er ne SD bzw. MicroSD-Karte. |
15.04.2015 10:52 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Da gibt es die Möglichkeit der Vervielfältigung. Es gab/gibt bei den alten Logo-Modulen eine Steckkarte, wo die Logo auch nur mit gesteckter Karte funktioniert. Oder wenn das Programm auf die Logo übertragen wurde, ist es nicht mehr auf der Karte. Lies sich dann auch nur wieder auf eine Karte zurück übertragen. Die Karten gab es in verschiedenen Farben. Andernfalls halt versuchen, ob man selbst das Programm und die Funktion wieder hin bekommt/programmiert. |
Versuch macht kluch .... |
|
25.04.2015 17:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
Hallo U_ba1df95d-47b4-4f09-96c2-343e41ca3e7f, würdest du auch ein Feedback liefern? |
Folgen Sie uns auf