Industry Online Support
Technical Forum
13.03.2012 18:58 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Kann ich mit diesen Programm meine 8 AI auslesen? Was kann ich eigentlich alles mit diesen Programm machen? Gruß Alex |
20.03.2012 09:59 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Genauso habe ich es auch gemacht. Es funktioniert wunderbar. Aber wie geht dies mit den 8 AI´s? Dies müsste noch gehen dann wäre es super. Gruß Alex |
20.03.2012 11:16 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Was meinst du mit den 8 AIs? Willst du die nur beobachten, oder einen analogen Wert vorgeben? Gruß Andreas |
20.03.2012 14:00 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ich will diese nur beobachten und kontrollieren. Gruß Alex |
20.03.2012 14:43 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Muss man beim Logo Programm auch noch was ändern? Gruß Alex |
20.03.2012 14:58 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Am Programm selbst nicht. Wenn dann nur in der Parameter-VM-Zuordnung, falls Werte von bestimmten Blöcken beobachtet werden sollen. |
Folgen Sie uns auf