16.02.2012 05:54 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Okay soweit Bin auf der suche nach einem Sensor dafür zu welchen könnt ihr mir raten. |
16.02.2012 06:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Eine Möglichkeit wäre dieser! http://de.rs-online.com/web/p/temperatur-sensor/5283171/ |
16.02.2012 21:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, also Sensoren findest du per Internet zu Hauf. Mit und ohne gleichzeitige Temperaturmessung; mit verschiedenen Messwandlern (0..10 V; 0(4)..20 ma...); Funk- und Kabelgebunden; unterschiedliche Auflösungenetc. (vgl. auch Beispiele im Dateianhang). Du musst halt Preis, Hardwarezusammenstellung etc. abwägen und auswählen. Für die LOGO! sind m. E. Sensor(wandler)ausgange mit 0(1)..10 V an günstigsten, weil dann keine LOGO!-AM2-Module mehr benötigt werden und insbesondere die Signalauflösung dann besser (und angepasster) sein kann... Wenn du aus der Messung von relativer Feuchte und Raumtemperatur dann insbesondere die absolute Feuchte und/oder den zugehörigen Taupunkt berechnen willst/musst (es gäbe auch - teure -Sensoren dafür), dann solltest du dir unbedingt meine Antworten in folgenden Beitrag ansehen. Ich stelle dort ein Konzept (und demnächst auch Schaltungen zu dessen Umsetzung) vor... "Absolute Feuchte errechnen" MfG Betel DateianhangLuftfeuchte_Sensoren.zip (124 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf