23.03.2011 15:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte gernemit F1 als START vom TD das sich ein 24 V dc Motor in cw dreht undbei einem winkel von 170°grad=906Impulsenstehen bleibt und in ccw zurück fährt. Hierbei soll über einen Drehmomentgeber 0,5V bis 4,5V auf dem TD das Drehmoment angezeigt werden und der Höchste wert am ende sichtbar bleiben bis zum erneuten Start. F2 soll als Stopschalter dienen und F3 Handbetrieb cw F4 Handbetrieb ccw. Mein erstes Problem ich verstehe nicht wie das Zählen in die Schaltung miteinbringe habe mir hier schon die Schaltungen von Betel runtergeladen aber bin neu und steige da nicht so richtig durch im anhang mein versuch wäretoll falls mir einer helfen könnte. Motor macht ca. 1Umdrehung in 6sec. MfG Sir Tobi DateianhangTest_Motorsteuerung_v0.1.lsc.zip (95 Downloads) |
26.04.2011 16:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tobi, unter "Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ?" sind entsprechende Angaben und Schaltungen zur Auswertung von Incrementalgebern angegeben. Die Auswertung des Drehmomentensignals kann mittels Analogfunktionen erfolgen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf