27.02.2013 16:15 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Leider kann ich nur 1 Anhang anhängen. Hier der Meldetext. Gruss Jens |
28.02.2013 18:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Lösungskonzept ist im FORUM bereits verfügbar, vgl. dazu z. B. meine Antwort im Beitrag "Zähler mit flexibler Zählerstandänderung" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.02.2013 20:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Nabend @ Betel Ich habe nur die 0ba5 Logo, da fällt das für mich aus. @ MonMonti Ich habe die Suche natürlich schon benutzt und auch ein sehr interessantes Thema gefunden. Doch konnte ich damit nur ein Wert ändern und nicht mit dem Cursor runter in die 2te Spalte gehen und es waren nur volle Zahlen möglich und keine Kommastellen. Ich habe nun mein komplettes Programm in die Zip gepackt. Vielleicht könntest Du und die anderen Forumuser auch mal ein Blick drüber werfen. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere eine Verbesserung und kann diese gerne auch umsetzen. Bitte hab nachsicht, das sind meine ersten Schritte mit Logo!Soft und deswegen noch unordentlich. Sobald man die Anlage über I1 Aktiv hat möchte ich mittels den Cursortasten an der Logo! 0ba5 die Werte von der Schweisszeit und der Haltezeit in 00.1 schritten von 00.0 bis 10.0 verändern. Da hänge ich momentan fest. Wäre um jede Hilfe dankbar. Schöne grüsse Jens Dateianhangschweiss_gerät_28.02_v.2.zip (70 Downloads) |
28.02.2013 21:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo jens, in der Schaltungssammlung (Teil_C) ist dazu auch eine version für eine 0BA5 enthalten. der Block "Analoge Arithmetik" wird eine Kombination aus Multiplexer und 1 bzw. 2 in Reihe geschaltete Analogverstärker ausgetauscht... Auch gigt es diverse beiträge zur Anwendung diesers Schaltungskonzeptes für verschiedene LOGO!-Serien ab 0BA5... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.03.2013 18:32 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Nabend, @ Betel , danke für den Hinweis aber dennoch steige ich noch nicht dahinter. Habe auch mehrfach die Suche benutzt. Habe das ganze nun mit den 2 Analogen Eingängen der Logo 0ba5 realisiert. Und es wird mir auch die Wertveränderung im Display angezeit. Anbei der aktuelle Stand des Programms Gruss Jens Dateianhangschweiss_gerät_1.03_v.1.zip (59 Downloads) |
01.03.2013 21:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Jens, siehe dir mal die Schaltungen im Dateianhang an! In deine Schaltung habe ich mal die ..mini-Schaltung integriert für B003. Du kannst auch die andere Version verwenden, die eine Repeat-Funktion der Eingabetaster ermöglicht. Natürlich können jeweils die nicht erforderlichen Tasterarten gelöscht werden. Für B004 machst du das auch so oder du kombinierst zwei Schaltungen um nur 2 anstelle von 4 Tastern einzusetzen. Auswahl und Aktivierung erfolgen dann z. B. mittels entsprechender Textmeldungen....einfach mal experimentieren... MfG Betel DateianhangDEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (61 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf