21.04.2016 23:12 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Habe es nur als netzwerkfile.
Dateianhang191302-as-01-de-PRAEZISIONSDAEMMERUNGSSCHALTER_BAUSATZ.pdf (132 Downloads) |
21.04.2016 23:17 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Ist noch etwas durcheinander . Bin im aufbau.
DateianhangProject11.zip (115 Downloads) |
22.04.2016 00:56 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Wäre es nicht besser wenn du dir einen Helligkeitssensor mit Analogausgang besorgen würdest? Falls noch ein Einang frei ist... Dann könntest du gleich sehen: Sonne ist mir zu viel, enspricht den Wert, mit einem Schwellwertschalter dann die Rollos zufahren lassen.... Zum Beispiel diesen hier: Sensor Ist nur ein Vorschlag.... |
22.04.2016 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33032 Bewertung: (4082) |
Ja, dass kennen wir. Und das Projekt bleibt bis zum letzten Tag im Aufbau .... Oder ein Helligkeitssensor im Selbstbau. Ist die billigste Variante. So wie hier. |
Folgen Sie uns auf