24.11.2014 12:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eben diesen Beitrag gefunden und ich denke mein Problem passt gut zu diesem Thema: Die Schrittkette funktioniert so wie oben beschrieben. Jetzt möchte ich gern die Schritte zeitgesteuert weiter schalten, so das für jeden Schritt eine unterschiedliche Schrittzeit eingestellt werden kann. Mein Ansatz war, in jedem Schritt die Schrittzeit auf eine Variable zu schreiben und am Ende der "Case" einen Timer mit der Variable zu laden. Ich weiß nun jedoch nicht wie ich den Timer nur dann starte, wenn auch ein neuer Schritt aktiv ist. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01.12.2014 11:16splitting |
|
28.11.2014 17:20 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallo, |
Folgen Sie uns auf