12.06.2013 20:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe jetzt einmal ein etwas umfangreicheres Progi zusammengestellt. Über I1 wird die Dezimalstelle ausgewählt die gerade eingestellt werden kann. Mit I2 und I3 wird dann die Stelle eingestellt. Über I4 erfolgt die eigentliche Zählung über eine Zählerkaskade. Somit ist eine Zählung derzeit bis 999.999 möglich, was aber nur durch B026 begrenzt wird. Eine zweite Zählerkaskade zählt parallel mit. In den Zähler ist der jeweilige Schaltwert aus der Werteeinstellung übernommen, so das eine komplette Schaltbedingung entsteht. Ich habe das Progi allerdings noch nicht optimiert und auch ein Reset fehlt noch. Das läßt sich aber bei Bedarf an dem Konzept noch schnell nachrüsten! DateianhangSchieberegister Zählerwerte.zip (107 Downloads) |
12.06.2013 21:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, leider hat boldt sein Programm verheimlicht. Einerseits will er Takte zählen, andererseits arbeiteter mit Analogblöcken und ist dann begrenzt aud den Maximalwert von 32767. Abhilfe: nur mit Zählern arbeiten, denn nur diese können als Aktualwert und in den Blockparametern "ON" und "OFF"größere Werte verarbeiten. Alle diese drei Werte können im RUN-Modus der LOGO! im Betriebsmodus Parametrieren geändert werden. Außerdem können alle drei in einer Textmeldung geändert werden. Der Aktuelle Zählerwert kann außerdem durch Tastereingaben (oder Programmgesteuert) verändert werden (Tastereingabeschaltung) und die Blockparameter mittels Verweis (hier nur sinnvoll: auf einen andern Zähler) definiert werden. Seht euch ggf. auch mal meine Antwort in folgendem Beitrag an: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
13.06.2013 13:30 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo vielen Dank für die Infos, Da ich hier neu bin sind mir nicht alle Vorgänge geläufig. Hier mal der Steuerungstyp: LOGO! 6ED1052-2CC01-0BA6 Ausserdem anbei ein Versuch von mir die Aufgabenstellung zu meistern.Programm beinhaltet das vorher geschilderte Problem. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. lg DateianhangZähler Versuch .zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf