22.06.2009 10:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Sorry das es so lange gedauert hat !
Hier ist mein Programm Stoppuhr 1/100!
Danke!
DateianhangStoppuhr1-100 0BA6 aktuell .zip (478 Downloads) |
23.06.2009 08:29 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Ich habe die Zeit mit einer externen Stoppuhr gestoppt! War ziemlich genau !!! Wie gesagt 0BA6 mit Display!!! |
23.06.2009 14:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Spiky, sorry, aber leider hast du bei der Erstellung deiner Schaltung meine Angaben im Beitrag Zeitmessanlagenicht umgesetzt!. Als Folge treten bei deinem Entwurf leider systematische Messfehlerauf, deren "Größe" je nach LOGO!-Zyklusfrequenz bis zu 50 % des Messwertes betragen können!...Je geringer die Zyklusfrequenzdesto größer die Fehler und je länger du die Zeit nimmst, um so deutlichersind die "nicht erfassten" Zeiten deines Zählers!... Schade, dass die hier verfügbarenInformationen und Lösungen nicht oder unzureichend genutzt bzw. berücksichtigt werden - obwohl genau danach gefragt wurde!???Und wenn dann auch ein diesbezüglicher Hinweis auf die vorhandene Lösung nicht fruchtet, dann weissauch ich nicht, wie euch geholfen werden kann/soll.Schade, dassweder die LOGO!-Entwickler noch viele der Anwenderdiesbezüglich die selben Schwierigkeiten haben von den Foreninhalten zu profitieren bzw. diese zu nutzen. ...Die Begründungen und die Grundlagen diesbezüglich habe ich ausführlich unter Zeitmessanlagedargestellt - auch die schaltungstechnische Lösung! Im Dateianhang hier habe ich zur Verdeutlichung zwei Schaltungen beigefürt, wobei die Schaltung "Test_Zeitmessung_02c.lsc" die Lösung zeigt. Wie darüber hinaus eine Ergänzung dann zurErfassung vonMinuten und Stunden erfolgen kann, ist in o. g. Beitrag gezeigt! MfG Betel DateianhangDEMO_Zeitmessung.zip (388 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.06.2009 08:10 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo hsg, vielleicht findest du in einem der beiden Beiträge schon deine Antwort. /tf/WW/de/Posts/23982#top /tf/WW/de/Posts/10349#top bei dem ersten geht es über Excell. Bei dem zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Gruß René |
Folgen Sie uns auf