02.06.2012 21:38 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hallo Kontaktloser, grundsätzlich sind hierfür die Gründe zu suchen. Ist denn deine Leitung zum Temperatursensor eine geschirmte Leitung und diese fachgerecht angeschlossen? Wenn ja, dann hilft die Suche und die Problembehebung von so einigen Leuten im Forum. Suchbegriffe wie Analogwertschwankungen, Analogwerte schwanken o.ä. könnten helfen. Siehe Link Zur eigenen Lösung könntest du wie folgt kommen: Du nimmst jede Sekunde einen Analogwert und wertest nach 3 Sekunden das Mittel aus. |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 02.06.2012 21:40Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 02.06.2012 21:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
02.06.2012 23:53 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hallo Habe mal was gemacht aber die Wert laufen auseinnander bei der Simulation ( im Anzeigetext.) Habe 2 Fühler Pt100 einmal mit Filter und einmal ohne Filter gemacht. Wenn ich jetzt die selben Werte manuell hochstelle stimmen die Werte nicht überein. Von einem Sensor zum andern! Die weichen doch sehr von einnander ab. Hänge es mal als Anhang an. DateianhangSchaltplan mit Filter.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 02.06.2012 23:56 |
|
03.06.2012 11:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Führe dir auch mal folgenden Beitrag zu Gemüte: /tf/WW/de/Posts/58150 |
03.06.2012 11:24 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hier noch ein Link Und dieser sollte deine Aufgabenstellung zu 100% lösen. |
03.06.2012 13:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo kontaktloser, wenn du sicher bist, hardwareseitig nichts mehr verbessern zu können und eine schaltungsseitige Filterung (Mittelung) wünschst, dann empfehle ich dir die Empfehlungen von Diablo zu ignorieren und dir meinen Beitrag "Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)" anzusehen! Ich empfehle dir die Anwendung der Schaltung DEMO_periodische_Mittelwertbildung_V4 (0BA6).lsc Diese benötigt weniger Blöcke als die Lösung aus dem SIEMENS-Support und ist zudem wesentlich leistingsfähiger (was die Anzahl der Werte zur Mittelung betrifft)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf