23.01.2013 14:14 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Moin. Schau dir mal den "Analogkomperator" an, damit kann man Werte vergleichen. Welche Logo nutzt du denn? |
Versuch macht kluch .... |
|
23.01.2013 15:41 | |
Beigetreten: 28.10.2011 Letzter Bes: 13.03.2016 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hi Nachbar, ich habeeine OBA6 ! Hie mal das Beispiel was ich vor habe!!! Irgendwie muss ich die Werte in B001 EIN und AUS verriegeln können. Danke für die schnelle Antwort! DateianhangBeispiel.zip (28 Downloads) |
23.01.2013 15:59 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Was meinst du mit "verriegeln" , speichern ? Dazu nutz mal die Suche, "analoge Werte speichern" / "Analogwert speichern" |
Versuch macht kluch .... |
|
23.01.2013 17:34 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Dann setzt doch bei den Eigenschaften von B001 ein Häckchen bei "Schutz aktiv" .. |
Versuch macht kluch .... |
|
23.01.2013 18:23 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
....evtl. ist im Anhang ein kleiner Lösungsansatz. Wenn ich denn die Aufgabenstellung richtig verstanden habe. Nächste Mal besser beschreiben. Über den Meldetext wird in B002 und B004 der Ein- bzw. Auswert vom Schwellwertschalter (B003) eingegeben. Im Analogkomperator (B001) wird dieser verglichen. Ist der Ein-Wert größer als der Aus-Wert, gibt der Komperator eine Freigabe. Über die UND-Verknüpfung mit dem Schwellwertschalter wird der Ausgang nur gesetzt, wenn der Ein-Wert größer als der Aus-Wert ist. Edit: Auf Logo 0BA6.ES3 gespeichert DateianhangEingabe_Sperre.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 23.01.2013 18:27Versuch macht kluch .... |
|
23.01.2013 20:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, wie man Analogwerte (mit Konstanten) vergleicht habe ich ausführlich beschrieben unter Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit einer Konstanten und miteinander. Wie man Werte speichert ist u. a. ausführlich beschrieben unter "Hinweise zur Speicherung von (Analog-)Werten" Auch mit dem Block "Analogwertüberwachung" lassen sich Analogwerte speichern und vergleichen...dieser Blockkönnte hier sogar mal hilfreich sein...? Mit diesen Grundlagen sollte die Aufgabenstellung zu lösen sein - bei weitern Problemen damit sollte Pat mal die Aufgabe "mathematisch" und vollständig beschreiben... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf