15.01.2015 21:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Ixo65 hat vollkommen recht! Es ist schwer für jeden der das Programm nicht selbst geschrieben hat ohne ausführliche Beschreibung zu verstehen was du willst! Dann noch eine unkongrete Fragestellung und es wird unmöglich zu helfen. Ich hab dir in deinem Programm den B005 mal mit einer Analogwertüberwachung ausgestattet. Mit einem Wechsel von 0 nach 1 am En wird der aktuelle Eingangswert gespeichert. Ändert sich dieser um einen einstellbaren Betrag, wird der Ausgang auf 1 gesetzt. Ein 0-Signal am En löscht den Ausgang wieder und das Spiel kann von vorn beginnen. DateianhangFüllstand Pellets_end14_11_21.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.01.2015 22:27 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
danke euch allen ich habe es geschafft es funktioniert wie ich mir das vorstelle..... meric |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.01.2015 20:22 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Wenn es nach Deinen Wünschen funktioniert, ist es auf jeden Fall erst mal gut. Aber wirklich befriedigen würde mich dieses Wirrwarr, welches Du erschaffen hast, an Deiner Stelle nicht. Dass es sogar solche Experten, wie motmonti und ixo65, verwirrt, sagt ja schon ziemlich viel darüber aus.
Mich persönlich würden vor allem die vielen Timer nerven. Wenn ich es richtig analysiert habe, dienen sie ausschließlich zum Ausfiltern leichter Niveauschwankungen, oder? Außerdem kann doch beim Nachfüllen der Lager eine bereits zur Meldung anstehende vorige Niveauabsenkung wieder gelöscht werden. Oder möchtest Du dann trotzdem noch 'ne Meldung mit den jetzt wieder vollen Lagern? Ich hab' die Lagerüberwachung mal umgesetzt, wie von motmonti mit der Analogwertüberwachung vorgegeben. Dabei melden sinkende Niveaustände eine SMS-Auslösung für die nächste Sendezeit an. Mit Ende der Sendezeit, wird eine anstehende Meldung automatisch gelöscht. Ebenso wird diese durch ein Nachfüllen der Lager gelöscht. Sowohl für fallendes als auch steigendes Niveau kommt man mit je nur einer Einschaltverzögerung aus, um Schwankungen im Niveau zu kompensieren. Vielleicht hilft Dir ja das Beispiel, Deine bestehende Schaltung doch noch etwas zu vereinfachen und trotzdem im Komfort anzuheben. DateianhangFüllstand Pellets V2.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf