29.10.2017 14:03 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet, weil ich ziemlich genau in derselben Situation wie der Thread-Starter Seadweller bin. Deshalb habe ich mir erlaubt, mich diesem Thread anzuschliessen. Hoffe, dass das so OK ist. Also keine grosse Ahnung von einer Logo programmieren. Komme aus dem IT-Support und logisches und vernetztes Denken ist meiner Meinung nach vorhanden. (Bitte korrigert, wenn dem nicht so sein sollte...) Ich habe letztens festgestellt, dass meine Aussenbeleuchtung nicht mehr ausschaltet. Nachdem ich alles mögliche versucht und verstellt habe, habe ich das Programm gelöscht. Nun habe ich mich über Videos und die Anleitung der Logo 230RC (6ED1 052-1FB00-0BA3) schlau gemacht. Als erstes habe ich nun das 1. Programmierbeispiel über die Logo programmiert. Lichtschalter I1 oder I2 drücken = Q1 (Aussenbeleuchtung) geht an. Nun das 2. Programmierbeispiel programmiert mit zusätzlicher Ausschaltverzögerung von 5s. Das Einschalten funktioniert einwandfrei (man hört das Relais klicken). Nur das Ausschalten nach 5s erfolgt nicht. Erst wenn ich das Programm in der Logo stoppe, hört man den Ausschaltklick des Relais. Kann es sein, dass meine Logo was die Zeitfunktionen angeht, einen Schuss hat? Kann ich das irgendwie testen? Die Einschaltverzögerung hingegen funktioniert einwandfrei. Gruss Jürg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Schletzer am: 29.10.2017 14:30:31Zuletzt bearbeitet von: Schletzer am: 29.10.2017 17:27:03Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.10.2017 08:16:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.10.2017 16:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Gemäss meinem 1. Post handelt es sich um die folgende Logo: Logo 230RC (6ED1 052-1FB00-DBA3) |
Folgen Sie uns auf