04.04.2018 19:20 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Fehlermeldung |
04.04.2018 19:20 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Netzwerkumgebung |
04.04.2018 19:21 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ohne Datenübertragungs Häkchen |
04.04.2018 19:23 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Das Programm...Dateianhang1807 Logo Garten Forum.zip (119 Downloads) |
04.04.2018 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung: (4143)
|
Und wo ist das HMI-Projekt (WinCC) ? |
04.04.2018 19:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung: (4143)
|
Das ist zwar nicht mehr das Aktuellste, aber gibt dir vielleicht schon etwas Hilfe. HMI Kommunikation ab WinCC V11.x (TIA Portal) Und ich glaube nicht, dass in der Verbindungsliste bei HMI-Tag Klartext eingetragen werden soll. Ich glaube eher, dass dort eine Adresse wie "DB1.DBW0" für ein Wort stehen soll. |
04.04.2018 20:01 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich bin niemals über diesen Status hinausgekommen.... Das HMI Gerät wird auch hier nicht erkannt. Niemals. |
04.04.2018 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung: (4143)
|
Hast du denn eine Verbindung in WinCC erstellt und als Kommunikationstreiber "LOGO!" ausgewählt? |
Folgen Sie uns auf