05.01.2019 23:22 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 30.04.2023 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hallo! Ich hab jetzt mal was zusammen gebastelt. Da Gain und Offset nicht so einfach änderbar sind, hab ich es jetzt mal mathematisch mit der Formel gemacht, die man eigentlich für die Skalierung des Wertes verwendet. Die Enden sind bewusst nicht abgeschlossen - nur Simulation Jedenfalls funktioniert es so, vielleicht ist das noch Ausbau fähig. Bin leider auch kein Profi darin Mfg Sierra DateianhangPoti_kalibrierung.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.01.2019 10:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag von mir. Auf die Fehlererkennung habe ich bewusst verzichtet, weil mit den Werten nur eine Stellungsanzeige realisiert werden soll. PS: Den AND-Block B001 habe ich nur eingefügt, falls du den Start der Kalibrierung mit etwas verriegeln willst. Wenn nicht, kann er entfallen. DateianhangKalibrierung.zip (31 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf