18.06.2009 15:45 | |
Beiträge: 293 Bewertung:
|
Was macht man mit so einem 0 Block? |
21.06.2009 02:03 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
auch interessant: http://de.wikipedia.org/wiki/Jahreszeit Mfg. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
21.06.2009 18:41 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ring24h, ich habe mal auf Basis deiner Schaltung, der EXCEL-Daten und meiner Tastereingabe-Schaltung einen Schaltungsentwurf erstellt, der im Grundsatz ähnlich arbeitet wie deiner, jedoch verschiedene Vorteile hat: - weniger Blöcke werden benötigt (und m. E. eine insgesamt "geradlinigere" Schaltung) - Taster-Eingabebereich auf 1 bis 365 Tage (des aktuellen Jahres) begrenzt (Achtung: dann Beginn von1 wegen Einbindung der Automatik der ASTRO-Uhr) Aber Achtung: Die Cursortasten können die Repeat-Funktion NICHT nutzen! - automatische Berücksichtigung des Bezugstages 22. Dezember - präzisierte Berechnung der Korrektur der Schaltzeit durch zwei separate Geradengleichungen (Hinweis: Die größten Fehler zum Realverlauf des SU werden in denBereichen um den 182 und den 350 Tag auftreten.) Eine Anpassung an andere ORTE muss nun über die Daten in der EXCEL-Tabelle erfolgen. Diese ergeben dann andere Koeffizienten der Geradengleichungen (als Näherung des Realverlaufes) und diese müssen dann in den dafür vorgesehenen Analogverstärkern geändert werden! MfG Betel DateianhangDEMO_Sonnenuntergang_mit Tageseingabe_per_Taster.zip (323 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf