30.04.2019 11:50 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine kleines Versuchsprogramm, mit einer CPU319-3 PN/DP und einem Hirschmann Switch RS30, der als Profinet Device daran angeschlossen ist. S7-Projekt anbei. Nun möchte ich im Anwenderprogramm die Diagnosedaten, aus dem Switch auslesen, um z.B. den Portstatus von Port 5 auszuwerten, falls an ihm die Obergrenze überschritten wird. Bei Profibus DP Slaves, kann man mit dem SFC13 Diagnosedaten auslesen. Für Profinet, muss man glaube ich etwas anderes verwenden? Geht das bei Profinet, nur mit dem FB126 pniodiag? Gruß Eleu DateianhangProfinet_Diagnose.zip (125 Downloads) |
13.05.2019 15:04 | |||||||||||||
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe meinem S7-Projekt eine ET200SP hinzugefügt und das Ganze nun mit dem FB126 ausprobiert. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/98278878 Das klappt auch soweit (Neues Testprojekt anbei) Jetzt habe ich aber in der Beschreibung gelesen, das nachfolgende Kommunikationsprozessoren unterstützt werden: Kommunikationsprozessoren SIMATIC S7-400
Wir haben aber unsere I/O Geräte an einen CP443-1 mit der Best. 6GK7 443-1EX30-0EX0 / V3.0 hängen Heißt das jetzt, dass ich das dann bei so einer Konstellation, mit dem FB126 vergessen kann? Gruß Eleu DateianhangProfinet_Diagnose.zip (127 Downloads) |
||||||||||||
13.05.2019 15:39 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo Eleu, der CP 443-1 (6GK7 443-1EX30-0XE0) ersetzt laut Lieferfreigabe den CP 443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0). Es sollte also auch mit Deinem CP funktionieren. Da die Lieferfreigabe jedoch keine genaue Aussage zur Ersatzteilkompatibilität beinhaltet, wäre eine Rückversicherung durch einen Support Request eventuell sinnvoll. Oder Du hast die Möglichkeit, es einfach zu testen. Viele Grüße |
14.05.2019 09:47 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Stefan Arcularius, vielen Dank für den Hinweis. Mal eben testen, ist schwierig, da es ein Produktivsystem ist. Man muss den Global DB 200, über den OB100 einmal erzeugen. D.h. ich muss die CPU dafür stoppen. Ich habe aber einen Service Request erstellt und auch eine Antwort erhalten: "ja, Sie können diesen CP einsetzen. Die Dokumentation ist aus dem Jahr 2012 und in diesem Jahr wurde der CP443-1 EX30 erst released, darum ist dieser noch nicht aufgeführt." Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 05/14/2019 09:47:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf