16.12.2010 08:01 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hi, durch die vielen Fragen und Änderungswünsche ist das Thema etwas unübersichtlich geworden. Dank der Hilfe von CS Moderator ist dieses jetzt in einzelne Themen gesplittet worden. Hier nun eine kleine Übersicht:
Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Superbrudi am: 20.12.2010 09:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
21 Benutzer |
02.01.2011 10:12 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
hi, Es gibt jetzt auch ein tolles Program womit mann die Daten vom Logo! abspeichern kann. Es gibt ein logger mit Start- und Stop-Zeit Einstellung, abhängig von Merkerflanke,abhängig von analog Wert (>, =, <). Log files können mit email verschickt werden. Es gibt eine 'moving average' option. Bis zu 10 Inputs, Outputs oder Merker können in einer Grafik visualisiert werden. Auch gibt es noch eine option womit die daten über eine http-server visualisieren kann. Damit werden die Daten über das Internet verfügbar. Das Program findet mann hier: http://logomonitor.quirex.nl |
Für diesen Beitrag bedanken sich
7 Benutzer |
19.05.2011 13:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, über den unter dem Beitragstitel angegebenen TAG " LOGO_Datenlogger" könnt ihr durch "Anklicken" eine LISTE von Beiträgen auflisten, die über die von Superbrudi angegebenen Beiträge hinausgeht... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.05.2012 08:22 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Ich benutze die Datei aber nicht funktionieren. ob Sie ein spezielles Kabel-Verbindung benötigen? |
18.12.2017 10:29 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 30.05.2023 Beiträge: 6924 Bewertung:
|
Neue Frage von Neuling48 wurde in ein separates Thema mit dem Titel LOGO Logger 8A funktioniert nicht gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf