02.11.2015 09:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.08.2024 Beiträge: 33470 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel für den Einsatz des PI-Reglers mit PT100 Istwertgeber. DateianhangSchaltplan1.zip (302 Downloads) |
02.11.2015 09:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.08.2024 Beiträge: 33470 Bewertung:
|
Habe dir noch zusätzlich die Ansteuerung der Klappe eingefügt.
DateianhangSchaltplan2.zip (240 Downloads) |
02.11.2015 10:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.08.2024 Beiträge: 33470 Bewertung:
|
Es sollte ja auch nur eine Lösungshilfe sein. Wenn du noch Fragen, jeder Zeit her damit .... |
02.11.2015 11:34 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Danke für das Angebot, ich komme sicher darauf zurück. Muss erst mal in die neuen Logo Funktionen rein kommen. Bisher habe ich meine Rollos mit ner 5er gesteuert und nie an RLT Steuerung gedacht. Ging ja damals auch nicht wirklich, aber dank der neuen Funktionen geht das ja jetzt. Ich mache mir gerade eine Materialliste. Siemens SPS-Steuerungsmodul LOGO! 12/24 RCE 0BA8 6ED1052-1MD00-0BA8 12 V/DC, 24 V/DC Siemens SPS-Erweiterungsmodul LOGO! AM2 AQ 0BA2 6ED1055-1MM00-0BA2 24 V/DC Damit sollte ich hin kommen. Hätte ja so 4 analoge Eingänge für die Temp. Fühler, 4 dig Eingänge für Störkontakte oder Hardwareseitigen Frostschutz, 2 analoge Ausgänge für Mischer und Klappen sowie 4 Relaisausgänge für Zu- und Ablüfter sowie die Pumpe. Als Hardware Frostschutz würde ich einfach einen simplen Raumthermostat nehmen, an das HR bauen, auf * stellen und auf einen dig Eingang legen. Wenn der kommt müsste die Pumpe angehen und der Mischer auffahren. Soll halt alles nicht viel Geld kosten da wir ein kleiner Verein sind. Eigentlich wollte ich eine Höte Steuerung einbauen. Die hätte alles mitgebracht aber halt zu teuer. Naja muss halt was gebastelt werden, was aber sicher nicht schlechter funktionieren wird ;o) |
Folgen Sie uns auf