18.01.2023 13:57 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hier einmal das Programm in geänderter Form: Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V2.0.zip (32 Downloads) |
19.01.2023 07:09 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Oh je, dass geht ja echt tief in die Materie XD Leider klappt das immer noch nicht. Hab ich was vergessen oder muss ich noch was einstellen? Oder gar falsch gemacht? Theoretisch müsste ich den Aufbau, dann überall dort machen, wo ich Werte verändern möchte - richtig? Wenn ich mein Eingabefeld im Display habe und dort ein Wert eingebe, wo muss dann die Verknüpfung im LOGO Programm stattfinden? Und wo geht anschließend das Signal wieder zum Display, damit mir dort der Wert angezeigt wird? Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, verzeiht mir :/ Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V2.1.zip (43 Downloads) |
19.01.2023 08:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30848 Bewertung:
|
Hier das angepasste Programm. Schau dir die Änderungen im Programmteil, in der Parameter-VM-Zuordnung und in der Verbindungstabelle an. Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V3.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf