04.09.2011 17:58 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo erst mal an die komplette Community, Jetzt zur der eigentlichen Frage: Wollten wir den Zustand verschiedener Variablen im WinCC anzeigen lassen. Wobei die anzuzeigenden Variablen variieren. Nun wollte ich wissen ob man so etwas mit einer Excel Tabelle realisieren kann. Ich stelle mir das so vor das ich in der Exceldatei die anzuzeigenden Variablen einfüge und diese nach dem Laden der Datei im WinCC flex angezeigt werden. Habe schon mehrere Stunden mit Internet verbracht aber leider bis jetzt noch nichts gefunden was mir weiter helfen könnte. Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus. Gesplittet von Ist es möglich mit dem TP 177b eine direkte Verbindung zum OPC-Server aufzubauen, oder ist dieses Panel nicht dafür ausgelegt?. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 9/5/2011 8:29 AMÜberschrift nach Splitten geändert |
|
05.09.2011 13:23 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, willst Du das auf dem Panel anzeigen oder auf einem der PCs? MfG |
05.09.2011 20:48 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Möchte dies auf einem der PC mit WinCC Runtime anzeigen lassen. MFG |
Zuletzt bearbeitet von: oggy2 am: 9/5/2011 8:53 PM |
|
20.09.2011 08:47 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, ich denke du findest in diesem Handbuch unter dem Kapitel "Betriebsdatenerfassung über OPC" genau das richtige: WinCC flexible Getting Started Optionen MfG |
Folgen Sie uns auf