02.02.2013 14:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Falls du dieses Darstellung http://www.google.de/imgres?q=siemens+logo+display&hl=de&tbo=d&biw=1920&bih=977&tbm=isch&tbnid=SLL3uo03aEhbdM:&imgrefurl=http://fa.jonweb.net/Siemens/Logo.htm&docid=JP7PB9KbeqlCyM&imgurl=http://fa.jonweb.net/Siemens/images/logo/Logo.h2.jpg&w=460&h=335&ei=OBcNUaSABcrUswb6w4HgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=461&vpy=130&dur=12555&hovh=192&hovw=263&tx=153&ty=151&sig=103673005542211633963&page=1&tbnh=144&tbnw=179&start=0&ndsp=63&ved=1t:429,r:2,s:0,i:85 meinst, so muß ich dich enttäuschen! Das ist so nicht parametrierbar! Im Anhang mal eine Idee wie es geht! Dazu muß aber als Zeichensatz GBK eingestellt werden! Datei>Einstellungen für Meldetext! DateianhangBalken.zip (229 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.02.2013 04:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Ich würde am ersten Verstärker nach dem Analogeingang.... Sensor 0..10V Messbereich Minimal -50 / Maximal 500 ......einstellen. Denn bei -50° gibt er 0V und bei 500° gibt er 10V raus ..... Hinweise zum Skalieren von Analogwerten bzw. Verstärkern hat Betel zusammen getragen. |
05.02.2013 12:38 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo SiMi90, lade doch mal Dein Programm hoch. So ist es doch für die Helfer nur Stochern... |
05.02.2013 15:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Es gibt Lösungen, wo mit einem 500Ohm-Widerstand aus den 0..20mA 0..10V gemacht werden. Beitrag dazu Vielleicht kannst du dies ja mal mit dem Sensor testen. Der Trennverstärker kann natürlich auch eine Fehlerquelle sein, nochmal den Hersteller kontaktieren. Am Besten wäre natürlich ein AM2 -Modul für 0/4..20mA. |
Folgen Sie uns auf