4/4/2021 10:00 PM | |
Posts: 56 Rating: (0) |
Ho il collegamento tra PC e logo 8.2, carico il programma ecc. Va tutto bene. il mio logo ha IP 192.168.0.33 il mio PC ha IP 192.168.1.58 Quando scarico il programma mi dice che abilita 192.168.0.254 quindi si carica in RUN Se entro nella connessione del centro di connessione trovo l'IP 192.168.1.58 Non so se va bene così! ma se vado su google e lancio 192.168.0.33 non si apre la connessione a Logo. Qualcuno può dirmi dove sbaglio? sbaglio? NON RIESCO A SCRIVERE IN INGLESE Forse il problema sorge in Logo stumenti ethernet non mi fà proseguire dalla foto sotto ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: GB2020 at: 04/04/2021 22:09:58Last edited by: Jen_Moderator at: 04/06/2021 13:12:54New subject after splitting |
|
4/4/2021 10:04 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 11/7/2024 Posts: 34155 Rating: (4254) |
You write if english if you want. You're changed from italian to english and return to italian if you want. |
4/4/2021 10:08 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 11/7/2024 Posts: 34155 Rating: (4254) |
And why post you now in this topic and not in your own? Are you think then come an answer faster? |
4/4/2021 10:13 PM | |
Posts: 56 Rating: (0) |
sapessi come fare? ricevo critiche su cosa scrivo ma nessun aiuto |
4/4/2021 10:42 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 11/7/2024 Posts: 34155 Rating: (4254) |
U kan nie met so 'n stelling gehelp word nie. |
Follow us on