18.01.2011 21:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Eckie, alles was dazu hier im Forum an Lösungskonzepten und Infos vorhanden ist, findest du in folgendem Beitrag: Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ?
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.01.2011 21:05 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
LOGO-PROG.jpg link zum Programm als Bild Drawing1.lsc Link zum Download des eigentlichen Programmes Das ist nicht das Original Programm, allerdings ist dort die Funktion des Zählens und der Drehrichungsauswertung gegeben, sollte also reichen. Dateianhanglogo_zaehlfrequenz.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 18.01.2011 22:28Links durch Dateianhang ersetzt |
|
19.01.2011 20:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Eckie, im Dateianhang findest du eine entsprechend modifizierte Version der Schaltung "Demo_Threshold_trigger_for_incremental_2_cannal_sensor_V3.lsc". Bei geringer Sensor-Impulseingangsfrequenz wird die Drehrichtung des Actors bestimmt und ab einer definierbaren Grenzfrequenz wird diese Info unverändert auch für höhere Eingangsfrequenzen "übertragen" bzw. angewendet. Die Sensorimpulse werden unterbrechungsfrei mittels Zähler richtungsabhängig aufaddiert, wie von dir gewünscht. Der Zähler kann per externem Taster (etwa wenn der Actor in der Referenzposition steht) zurückgesetzt werden. Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen:
MfG DateianhangDemo_Threshold_trigger_for_incremental_2_cannal_sensor_V3b.zip (99 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf