11.12.2016 16:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Meinst du diesen? http://www.tesensors.com/de/de/product/reference/XMLP016BD21V/ |
11.12.2016 16:54 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
habe 2 Druckgeber der über jeweils einen Analogeneigngang besitzt. ja genau den mein ich. |
11.12.2016 17:17 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
ein Druckgeber schaltet jeweils 2 Ventile. |
11.12.2016 17:18 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Vorderachsen Druckgeber 2 u 14bar Hinterachsen Druckgeber 2,5 u 14,5bar |
11.12.2016 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Habe dir mal ein Beispiel für die Vorderachse gemacht. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, ob das jeweilige Ventil bei Erreichen des Druckwerts ein- oder ausschalten soll. Mit dabei ist auch ein Anschlussbild für den ersten Geber an das AM2. Der zweite Geber muss dann sinngemäß an I2 vom AM2. DateianhangAchse_Druck_0BA8_FS04.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf