11.12.2016 18:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Im Anhang mit Meldetext, Drahtbruch Fehlermeldung und verstellbare Grenzwerte über Display.
DateianhangAchse_Druck_0BA8_FS04_V2.zip (82 Downloads) |
11.12.2016 18:06 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
ok er zeigt mir Drahrbruch an. dann kann er den Druckgeber wirklich nicht lesen. Kannst du mir sagen ob das der richtige ist für das AM2 Modul? |
11.12.2016 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Arbeitet denn das Erweiterungsmodul? Leuchtet die LED am AM2 grün? |
11.12.2016 18:17 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Ja das leuchtet grün. ok, muss ich vielleicht noch irgendetwas bei den einstellungen ändern? |
Zuletzt bearbeitet von: Alex1992 am: 11.12.2016 18:18:37 |
|
11.12.2016 18:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Nö, eigentlich nicht. Aber du könntest dir mal angewöhnen, meine Fragen direkt zu beantworten... |
11.12.2016 18:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Hast du ein Messgerät, um den Strom (4-20mA) messen zu können? Ansonsten könntest du höchstens noch probieren, den M1-Anschluss des AM2 mit dem Minus der Spannungsversorgung zu verbinden. |
11.12.2016 18:25 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.10.2024 Beiträge: 549 Bewertung: (7) |
Einen Druckgeber mit 4..20mA Ausgang kann man nicht einfach an einen Analogeingang hängen, so lese ich das aber beim Fragesteller heraus! Der Eingang möchte 0..10V Spannung haben. also muss man mit einem passenden Widerstand arbeiten! Ciao Stefan |
11.12.2016 18:28 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
OK dann muss ich mich noch ein bisschen spielen. Ja das muss ich dir recht geben. Werde mich bemühen. Eine frage hätte ich aber noch. Wie ändert man die Werte beim Meldetext über den Displey? |
Folgen Sie uns auf