20.05.2025 15:57 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.08.2025 Beiträge: 452 Bewertung:
|
Hallo, AutoGen_7899824 So in etwa könnte eine Mischersteuerung aussehen, Ich habe die Heizkurve um den Bereich 0,0 bis 18,0 °C erweitert. Sie deckt nun als Gesamtvorlaufbereich von 1 bis 48°C ab. (Eine geknickte Heizkurve ist so machbar) Zwei Digitalausgänge geben Öffnungs- oder Schließimpulse mit variabler Länge aus. Das Verhältnis Temperaturdifferenz zu Impulslänge kann mit einem Analogverstärker angepasst werden. Sieh's dir mal an, man wird sehen ob dir das gefällt. Gruß, Quirin DateianhangMischersteuerung.zip (39 Downloads) |
21.05.2025 04:19 | |
Beigetreten: 14.05.2025 Letzter Bes: 21.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, es handelt sich um ein Belimo LR24A-MOD Mischer |
Folgen Sie uns auf