09.03.2013 11:31 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo an alle! Wie kann die trockene und nasse Pt100-Sensor zur Messung und Steuerung Feuchtigkeit mit oba7. Vielen Dank im Voraus! |
09.03.2013 12:51 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Better Write in Englisch!! |
03.06.2013 21:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Walter28, ich habe deine Anfrage seinerszeit wohl übersehen. Doch nachträglich folgender Hinweis: Im Rahmen des Beitrags Absolute Feuchte errechnen habe ich in meinen Antworten (besonders in der vom 21.04.2012) eine Lösung entwickelt um aus der Messung der relativen Feuchte und der zugehörigen Temperatur die absolute Feuchte und den Taupunkt zu ermitteln. Führt man diese Messungen und deren Auswertung Innen und Außen durch, kann z. B. entschieden werden, ob gelüftet werden darf oder muss... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf