08.11.2020 16:20 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Verwendet wird eine LOGO 8 6ED1052-2MD00-0BA8 zudsatz module: 2x 6ED1055-1NB10-0BA2 1x 6ED1055-1MM00-0BA2 Programm im Anhang (es ist natürich das komplette mit der stallsteuerung) wäre sehr nett wenn dur mir sagen oder erklären könntest wie ich das mit 2 sensoren realisiere mit danke mfg DateianhangStall 11.07.20 Final Kevin.lsc.zip (48 Downloads) |
08.11.2020 18:33 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang erstmal eine Variante mit nur einem Sensor. Bei der Simuklation deiner Variante ist mir aufgefallen, dass unterhalb des Sollwertes der Lüfter eigentlich permanent mit 10% läuft. Oberhalb des Sollwertes geht die Lüfterdrehzahl je nach Differenz nach oben. Das macht das Programm im Anhang auch, aber meiner Meinung nach etwas übersichtlicher. Es ist immer ratsam, für Sensoren erst einen Analogverstärker zu nehmen, um die Skalierung vorzunehmen. In deinem Fall habe ich eine Kommstelle mit eingebracht. Innerhalb der Logo bleiben die Zahlen zwar ohne Komma, aber so kannst du genauer arbeiten. Man gewöhnt sich dran, dass z.B. 170 = 17,0°C sein soll. Der nächste Schritt wäre ein weiterer Sensor, wenn überhaupt nötig, da deine Regelung sich eigentlich nur auf eine Übertemperatur beschränkt. M.f.G. Scorp P.S. Du hast für einen weiteren Sensor Eingang I7 = AI1 frei, wenn dein Programm komplett ist. DateianhangKevin1.zip (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11/08/2020 18:34:36 |
|
Folgen Sie uns auf