07.11.2020 19:36 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Betel Bin neu hier und wollte mal danke für den PID regler sagen wundert mich auch das standartgemäß keiner vorhanden ist, jetzt eine kleine frage von mir bin mir nämlich nicht sicher ob mir der pid regler helfen kann oder ob PID sowie PI regler unbrauchbar für meine zwecke ist habe in einem Hühnerstall eine Temperatur regelung über einen PI regler und einem geregelten Lüfter der zur kühlung dient , funktioniert soweit gut ausser das er bei SOLL=IST die regelung stopt, das Problem ist ich möchte den lüfter so langsam wie möglich laufen lassen um die temperatur zu erreichen und zu halten, aber wenn IST und Soll temp gleich sind stopt er die regelung. Das ist jetzt bei kalten temperaturen ein problem da er zb auf 52% hängen bleibt und zb 20%ausreichen würden, er aber nicht weiter regelt, da er auch nicht unter den soll kommt,weil zb die aussen temperatur das nicht zulässt, keinst du mir sagen wie ich das gewünschte geleverhalten erreichen kann? und wenn möglich das ich zusätzlich einen mindest wert für den lüfter vorgeben kann also kurz gesagt: so viel drehzahl wie nötig um temperatur zu ereichen, so wenig drehzahl wie nötig um temperatur zu halten, und manuellen mindest werk (wegen sauerstoffmangel ) zb 20%minimum Temp Fühler -20-+50° = Analog 0-1000 Lüfter Analog ausgang = 0-1000 = 0-100% =0-10V Danke Mfg Kevin ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/09/2020 09:37:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf