21.04.2016 23:12 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 29.01.2023 Beiträge: 83 Bewertung:
|
Habe es nur als netzwerkfile.
Dateianhang191302-as-01-de-PRAEZISIONSDAEMMERUNGSSCHALTER_BAUSATZ.pdf (110 Downloads) |
21.04.2016 23:17 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 29.01.2023 Beiträge: 83 Bewertung:
|
Ist noch etwas durcheinander . Bin im aufbau.
DateianhangProject11.zip (93 Downloads) |
22.04.2016 00:56 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 30.01.2023 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Wäre es nicht besser wenn du dir einen Helligkeitssensor mit Analogausgang besorgen würdest? Falls noch ein Einang frei ist... Dann könntest du gleich sehen: Sonne ist mir zu viel, enspricht den Wert, mit einem Schwellwertschalter dann die Rollos zufahren lassen.... Zum Beispiel diesen hier: Sensor Ist nur ein Vorschlag.... |
22.04.2016 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29508 Bewertung:
|
Ja, dass kennen wir. Und das Projekt bleibt bis zum letzten Tag im Aufbau .... Oder ein Helligkeitssensor im Selbstbau. Ist die billigste Variante. So wie hier. |
Folgen Sie uns auf