12.02.2021 09:29 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (4) |
Hallo rkoe27, es gibt eventuell eine Möglichkeit den Frontstecker per Adapter auf einen S7-1500 Frontstecker umzuschlüsseln. Allerdings habe ich damit noch keine Erfahrung, da ich bis jetzt nur die S5 --> S7-1500 Adapter kenne. Mit freundlichen Grüßen, |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.02.2021 09:36 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980)
|
er will aber die S7-400 peripherie weiterbenutzen und nicht gegen eine 1500er tauschen ;) |
Folgen Sie uns auf