01.10.2014 07:43 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, wie kann ich auf dem Display eine Variable einbringen, mit der ich im Programm einen Sollwert ändern kann? |
01.10.2014 08:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo wimheinz, im Anhang mal ein Beispiel für eine Stückanzahl, einstellbar über Cursortasten zwischen 1-150. Kann aber einfach an andere Werte angepasst werden. Für andere Einheiten (z.B. Volt für Spannung, bar für Druck) muß noch eine zusätzliche Anpassung erstellt werden, bevor der Wert auf dem Display angezeigt werden kann. DateianhangSollwertverstellung über Cursor-Taster mit Begrenzung.zip (254 Downloads) |
01.10.2014 11:34 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp, aber ich muss einen analogen Sollwert über das Display in einem Temperaturregler eingeben. Diese Funktion ist mir noch nicht klar. |
Folgen Sie uns auf