18.02.2011 10:35 | |
Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo Alexandra, was spricht denn das S7_Protocol_Suite_Log? Irgendwelche Fehlercodes? Gruß |
18.02.2011 11:51 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 378 Bewertung:
|
Also so weit ich das beurteilen kann, ist erst einmal nichts ungewöhnliches in der log-Datei. Ich werde die mal hochladen, vielleicht kann einer von euch was erkennen Error-Code befindet sich nur bei der DENOX AS, aber das ist im Moment auch richtig so. Die Meldungen am 16.02.2011 zwischen 7:50 und 17.02.2011 16:10 ist auch korrekt. Dort haben wir mal den CPU Master gewechselt. Die Problem-AS nennt sich "AllgemeinS7". DateianhangSIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.zip (67 Downloads) |
21.02.2011 10:55 | |
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hallo Alexandra Hast du schon die Verbindungsressourcen der CPU geprüft? Wieviele Verbindungen speziell zu OP's, TP's und WinCC-Systemen sind denn projektiert? Dazu gibts aktuell einen Beitrag: |
22.02.2011 08:02 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, Wie kann die Performance bei variablengetriggerten Scripten verbessert werden?
|
Folgen Sie uns auf